欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LA42(B)系列产品使用寿命多长?

提问时间:2021-09-03

1975 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

机械寿命:100万次,LED工作寿命:5万小时电气寿命:AC-12 10万次(1200次/时) DC-12 5万次(1200次/时)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜