欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:管接头的使用寿命是多长?

提问时间:2021-09-03

3415 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

标准型PISCO接头固定耐久性3,000万次,摆动耐久性500万次。固定耐久性是指以2个循环/秒的频率施加和释放0.7MPa压力的次数,确保每个部件没有损坏并满足气密性。摆动耐久性是指以固定耐久性的工作频度,全振幅2个周期/秒给的情况下的耐久次数。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜