欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:对于交流操作的可逆接触器,当工作电压500V时切换应保证什么条件?

提问时间:2021-09-03

1763 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

当工作电压 500 V 时切换应保证 50ms 间隔,电压 400 V 时切换应保证 30 ms 间隔。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜