欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MAST-UL1015SQ-5.5-BK-100 单芯电线耐压参数确认 额定电压标注600V,是否有直流和交流的区分,能否在直流1500V 下使用。

提问时间:2026-11-13

2890 浏览

全部回答(1个)

交直流600V都可以,不能用于超过600V电压的场合。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜