欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?

提问时间:2026-04-03

1922 浏览

全部回答(1个)

是同一个产品,以米思米可以报价的型号AD2100N下单即可。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜