欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
计数器
H7CX-AD-G-N 和H7CX-AD-N的区别是什么?
问:H7CX-AD-G-N 和H7CX-AD-N的区别是什么?
控制/电子元件
计数器
欧姆龙 OMRON
测评
提问时间:2026-11-13
1914
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
H7CX-AD-G-N是老的产品,使用上和H7CX-AD-N没有区别
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
GBN470EV5GT-90该款同步带的重量是多少?
下一问题:
HDRA-E100W1LFDTIEC-SL+ 这款基板侧连接器型号是双层还是单层?
猜你想搜
除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?
H7CX-□-N系列电子计数器如何设置?
油封型号N与F是什么区别?
限位开关D4MC-5020和D4MC-5020-N有什么区别?
尺寸GEAKBB2.5-36-25-B-20N-KC90 GEAKBB2.0-45-20-B-25N-KC90 GEAKBB2.0-60-20-B-25N-KC90的重量分别是多少?
CJX2-1810N 220V;CJX2-1810 220V 这两个型号接触器有什么区别吗?