伺服马达
1FK7022-5AK21-1PA3西门子电机是否有编码器,编码器的分辨率是多少...
问:1FK7022-5AK21-1PA3西门子电机是否有编码器,编码器的分辨率是多少?
工厂自动化零件
伺服马达
西门子 SIEMENS
式样
提问时间:2026-04-02
2126
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1FK7022-5AK21-1PA3自带编码器,分辨率是14位,2的14次方。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
1854TL和03-06-2023是否可以配套使用
下一问题:
2018版目录529页电缆特性速查图:https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/pdf/0572.pdf 其中电缆寿命测试一项指数为“1”,请问是什么含义?
猜你想搜
电机SC42-03 的编码器分辨率是多少?
增量型的编码器和绝对型的编码器有什么不同?
编码器安装时有哪些注意事项?
成套购买伺服电机时,动力电缆线,编码器电缆线是否需要另外采购?
编码器的电压输出,集电极信号输出,线性驱动输出的区别?
欧姆龙编码器的电压输出,集电极信号输出,线性驱动输出的区别是什么?