照明灯
三防灯TCW060-236是否可以和灯管TLD-36W830配套使用?
问:三防灯TCW060-236是否可以和灯管TLD-36W830配套使用?
个人防护/安全防护/办公用品
照明灯
飞利浦 PHILIPS
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1906
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以配套使用
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
传统三防灯 TCW060
上一问题:
鹏驰品牌的内六角螺丝NHJ系列和NHA系列有什么区别?
下一问题:
三丰千分表2109S-10和2109SB-10 1.全程指示误差和单圈指示误差是测量误差吗? 2.1/10圈行程指示误差 和1圈行程指示误差是不一样的吗? 3.关于重复定位精度,当使用此千分表进行平面度测量时,在一个工件上测量之后表座不动的情况下测量下个工件表自身带动误差,是否可以这样理解?
猜你想搜
飞利浦灯管ELED-6-9W840和TCW060-218是否可以配套使用?
TCW060-128 这个型号带不带灯管?
飞利浦灯管型号:MLED-12-14W865 这个型号的灯管可以用于TCW060-236嘛?
LED灯MLED-6-8W840和TMS011-TLD-118 可以配套用吗
传统三防灯TCW060-118拆除整流器后可否配MLED-6-10W865型号LED灯管?
松下UV灯管是否能与其他公司的产品互换使用?