提问时间:2026-04-02
2211 浏览
全部回答(1个)
第一:G2/1表示国标4分外牙对接(泵体接口4分内牙),G1/2的管螺纹大径20.9左右,φ21的描述是没有问题的。 第二:AC/220,及为220国内交流电压,直接对接是OK的 第三:只要管路不超过泵本身的压力,开关信号是不存在启停的。只有压力超过泵体,那么的话,开关就会像你所表达的启停
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
微型电动隔膜泵 CC-4484型