提问时间:2021-09-03
4995 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
以下情况可能造成光电传感器检测物体是输出信号不稳定:1.供电不正常;2.检测频率太快;3.被测物体尺寸问题;4.被测物体不在传感器稳定检测区域内;6.电气干扰。对策:1.给传感器供稳定的电压,供给的电流必须大于传感器的消耗电流;2.被测物体通过的速度必须比传感器的响应速度慢;3.被测物体尺寸必须大于标准检测物体或者最小检测物体;4.被测物体必须在传感器稳定检测范围内检测;5.可以做相应的防护措施,例如:在探头周围做屏蔽防护罩、把大功率设备接地等。
发表时间: 2021-08-31
有用