提问时间:2026-04-03
3687 浏览
全部回答(1个)
1.热风口的排气量是多少? 热风口的排气量为12立方米每分钟; 2.最低可以制冷到多少度? 在工作环境温度中,最大可以降15摄氏度左右; 3.水箱想外接水管排水需要什么规格的水管,管径是多少?需要24小时运行 水箱可以接内径16毫米的软管,可以连续24小时运转。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
地面型移动制冷机(一个出风口)