欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MKC-GB12617-5X8A(250) 这个型号8A 10A 12A什么意思?

提问时间:2026-11-13

2338 浏览

全部回答(1个)

A前面数字是指长度即https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221005051792规格图中L的部分。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜