欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:输送机型号:SVKB-200-490-6-TA220-SCM-15-H-A配套的电容型号是多少?

提问时间:2026-04-03

2484 浏览

全部回答(1个)

输送机出货前,要求试运行1小时。如果没有安装上电容,那就无法试运行。漏发的可能性很小。电容是锁在爆炸图图示位置上的。电容没有具体型号,也无法单独采购。电容只要符合容量0.6μF,额定电压450V条件即可。 选小了电机启动不了,选大了容易发烫。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜