欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:扫码枪LS4278是否配通讯底座,LS4278和LI4278的区别是什么?是否可以通用?

提问时间:2026-04-02

2596 浏览

全部回答(1个)

2个型号都带有底座,外形基本一样就是出光不一样;ls4278出光细条状,li4278出光是比较粗的红光不适合条码小且密的场景容易误扫其它条码,2个型号底座和线都可以通用。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜