欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:TTNL4070-0400-50S3B-S-M5 东力减速电机,总电压是三相220V/380V都可以,请问刹车单独接线的电压是多少伏?

提问时间:2026-04-03

2602 浏览

全部回答(1个)

刹车电压90V

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜