欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
电流表
EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
问:EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
控制/电子元件
电流表
电流表
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-11-13
1944
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
无法测量虚拟电压的电流。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
CC-4416-02这款型号吸尘器有配管吗?吸管孔径多少?
下一问题:
hhpsn5与hhpfln6 这两款铰链的开启角度是多少?
猜你想搜
按钮开关 YMP22C-NMC2-S3C4-R,使用电压是不是AC 0~380V,DC0~220V 只要再额定工作电流内都可以使用? DC24V的时候,电流很小,可否使用?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
端子耐电流大小是多少
开关探针SNP30系列的开关输出功能具体是怎么接线的?电压、电流大小等,以及电压是否有正负之分?
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
变压器CC-4389-01的输入电压是多少?