欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:输送机CVSMB-140-1000-3.5-DC24-SCM-256-DS-DA为256减速比,是否可以更换成减速比64的?

提问时间:2023-09-14

1607 浏览

全部回答(1个)

如果已经购买该型号输送机商品,需要在客户端变更减速比,推荐另外购买64减速比的马达自行进行更换。 64减速比的马达型号为型号FCDCM-X,该型号是马达与减速头一体的商品,需注意其负载能力将下降至1KG。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜