欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FD-320-F这种光纤传感器配套的放大器型号是什么,这2种有什么区别,HAOD

提问时间:2023-12-01

1451 浏览

全部回答(1个)

wuhongjie

可以使用BF4或者BF3系列的,一个是高性能的,一个是通用的,具体不同您可以参考以下链接https://cn.c.misumi.com.cn/book/VONA1_03_C/digitalcatalog.html?page_num=941

发表时间: 2023-12-01

有用

猜你想搜