欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FD-320-F这种光纤传感器配套的放大器型号是什么,这2种有什么区别?

提问时间:2024-02-05

1926 浏览

全部回答(1个)

其配套的放大器可以使用BF4或者BF3系列的,前者是高性能的,后者是通用的。具体性能上的不同,可以参考如下链接: https://cn.c.misumi.com.cn/book/VONA1_03_C/digitalcatalog.html?page_num=941

发表时间: 2024-02-05

有用

猜你想搜