欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器09330162601和09330162701能否配套? 09330162611和09330162711参数中32芯具体指什么?这四个型号有什么区别?配套的基座型号是多少?

提问时间:2026-11-13

2089 浏览

全部回答(1个)

可以搭配。32芯专用的意思是,这个连接器是16芯,但是阵脚号是从16开始的,16,17~32,因为32芯的连接器是由2个16芯的组成的; 常用的16芯的连接器的阵脚号是从1,2,3~16的。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜