欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MTCTR温度控制器可以设置加温到多少度?

提问时间:2024-01-26

2099 浏览

全部回答(1个)

该型号温度控制器最高可以设置到999°,但需注意确认对象工件是否可以承受加热到该温度。

发表时间: 2024-01-26

有用

猜你想搜