欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:H7CX-□-N系列电子计数器如何设置?

提问时间:2021-09-03

6280 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.本体上的按键可进行设置计数值,按手动复位按钮可清除计数的当前值;2.在按键设置计数值或手动清零时,用力过大,会造成产品按键损坏,无法设置的故障;3.对于H7EC 系列的计数器,使用前请不要去除绝缘片,以防电池电量流失,在使用时需将内部纽扣电池上的绝缘片去掉,产品即可正常使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 轴承用螺帽的用途?

猜你想搜