欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:JET-LUBEAP-1W白色宽温多用途润滑脂31650的作用主要功能是什么?

提问时间:2021-09-03

2193 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

JET-LUBE AP-1W 31650是一款高度金属黏附性、白色多用途宽温(耐高低温)润滑脂,能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:(-29)~288℃。1、高度金属黏附性:具有机械稳定性、防水性、在工作时表现出高稳定性。对金属具有优异的附着力,并具有卓越的储存寿命。2、防止生锈和腐蚀:含有氧化抑制剂、边界润滑剂、腐蚀抑制剂和金属钝化剂,可为需要重负荷润滑性能的极端工况提供积极的保护。3、防止磨损:是一种近白色、顺滑的、不熔化的防水润滑脂,含有无铅氧化锌等抗酸性物质,和具有优异的抗磨性能。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜