欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:JET-LUBEArctic极端超低温润滑脂35050的作用主要功能是什么?

提问时间:2021-09-03

2266 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

ARCTIC 35050的极端温度范围配方使其能够抵抗低温而不会降低润滑性能,并且能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:-65℉(-54℃)至225℉(107℃)。ARCTIC 可以抵抗潮湿、冰和路面盐等环境接触,而不会硬化、被洗掉或变质。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜