欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C65-DC直流产品正负极如何标识?

提问时间:2021-09-03

3414 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC直流产品若是1P的,则上端口"1"为正极,下端口"2"为负极。C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC直流产品若是2P的,则上端口"1"为负极,"3"为正极,下端口"2"为正极,"4"为负极

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜