欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C65和iC65具体有什么区别?

提问时间:2021-09-03

4642 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、iC65系列有visi-safe和visi-trip,C65没有; 2、iC65系列有可以实现通信的方案,C65没有; 3、iC65接线端子的防护等级是IP20B,C65是IP20; 4、iC65系列有双锁定夹结构,C65只有单锁定夹; 5、iC65和C65尺寸不一样。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜