欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:对VT3□□系列电磁阀的直流(DC)型进行电气连接时,是否存在极性?

提问时间:2021-09-03

2313 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

阀芯是红色和黑色,则红色为正(+),黑色为负(-)。对于DIN端子和不带导线的端子,将正极(+)连接到1号,将负极(-)连接到2号。除此之外,没有极性。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜