欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SIMATIC S7-1200 CPU 最多可以控制多少 SINAMICS V90 轴?

提问时间:2021-09-03

5934 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

最多可以控制四根 SINAMICS V90 轴。每根轴需要占用两路高速数字量输出,作为脉冲序列接口。SIMATIC S7-1500 紧凑型 CPU 也可以通过“ 脉冲序列” 连接到 SINAMICS V90 上。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜