欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

【转轴】无法用扳手来固定,如何解决?

  • 2021.08.05 16:02:13
  • 米思米
  • 2727
成为米思米会员并登录,
即可免费观看所有视频


【关于本主题】

应用场景

本次所讲解的是使用到电机·直线导轨·同步齿型带的传送装置。

课题

将从动侧的转轴固定在调节板上。

失败案例

新手设计师小王认为已经预先在转轴上加了外螺纹,设计成可以用螺母固定在调节板上的结构了。但实际操作过程中,设计的传送装置上无法将从动侧的转轴固定在调节板上

 【确认要点】

无法对转轴使用扳手的原因在于,小王设计的转轴上没有对边扳手槽的加工指示。选用既有标准件是最简单的解决方法,如果没有适合的标准件,而要重新设计新的零件的话,需要确认以下4点内容。

l   确认对边扳手槽的加工位置

首先确认对边扳手槽的加工位置。该加工位置应该是不会因加工而引起其他问题(影响轴的使用功能),并且是方便扳手作业的位置。

【转轴】无法用扳手来固定,如何解决?

l   确认对边宽度的尺寸

接着是确认对边宽度的尺寸。进行对边扳手槽加工的轴的对角距离(轴径)为19[㎜],所以依据上表对边扳手槽的标准尺寸为17[㎜]。进行加工指示时要注意设定容许公差。

【转轴】无法用扳手来固定,如何解决?

l   确认所使用工具的尺寸

接着是确认所使用工具的尺寸。轴的对边宽度的标准尺寸为17[㎜],所以应该使用扳手的对边宽度的标准尺寸为17[㎜],扳手厚度为8[㎜]。

【转轴】无法用扳手来固定,如何解决?

l   确认工具的夹持范围

接着是确认工具的夹持端,夹持范围要大于所使用扳手的厚度8[mm]。

【转轴】无法用扳手来固定,如何解决?

 

【本次收获】

1.使用扳手来固定转轴时,必须要有对边扳手槽才能实现。

2.转轴对边扳手槽的加工位置是指,该位置不会因加工而引起其他问题(影响轴的使用功能),且可以方便扳手作业的位置。

3.对边宽度的尺寸,是由“形状”“对角距离”决定的。且夹持范围必须大于所使用工具的厚度。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities