欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:除空气外,其他流体是否可以流经KK□系列连接器?

提问时间:2021-09-03

2321 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

KK / KKH系列使用空气和水,KK130系列仅使用空气,而KKA系列使用空气和水。不保证其他液体。注1)由于KK130系列主要由铁制成,因此不能使用水。注2)请勿将KK□系列耦合器与易燃或有毒物质或蒸汽一起使用。注3)如果喘振压力超过最大工作压力,可能会损坏配件和管子。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜