提问时间:2021-09-03
1933 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
基本上,SMC管是用于空气的,但是某些化学药品对管的耐受性更高。请注意,每个系列产品目录的规格中未列出的流体不在保修范围内,因此请您酌情考虑是否使用它们。即使在文档中描述的化学名称或化学名称中带有“○”符号,也意味着该化学名称对管材具有化学惰性。根据温度,压力和化学浓度,可能会发生物理问题,例如渗透和溶胀,从而引起问题。用作液体时,请确保在相同的环境中进行足够的测试,以确保使用条件没有问题。
发表时间: 2021-08-31
有用