欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX3G系列可编程控制器中的脉宽/周期测量功能是什么?

提问时间:2021-09-03

3026 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

脉宽/周期测量功能*1 能以10μs为单位测量由基本单元的输入端子(X000、X001、X003、X004)输入的脉冲的脉宽或周期。 在脉宽/周期测量方面,由于通过特殊辅助继电器可以方便地测量输入脉宽或者周期,因此可以用于多种用途。此外,使用多个输入端子,可以测量输入信号的延迟时间。 *1. 只对应FX3G可编程控制器。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜