欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,用DOG搜索功能时,如果没有检测到近点信号(DOG)时,会发生什么结果?

提问时间:2021-09-03

4183 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,用DOG搜索功能无法检测出近点信号(DOG)时, 减速停止。此时,指令执行异常结束标志位M8329置ON, 结束指令的执行。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜