欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX3U系列可编程控制器连接特殊适配器时有哪些注意事项?

提问时间:2021-09-03

2851 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

只使用特殊适配器中的高速输入输出特殊适配器时,不需要功能扩展板。使用模拟量/通信特殊适配器时,需要功能扩展板。组合使用高速输入输出特殊适配器和模拟量/通信特殊适配器时,请在连接有功能扩展板的FX3U可编程控制器中,先连接高速输出特殊适配器,然后再连接模拟量特殊适配器、通信特殊适配器。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜