欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FRNW50-100该型号柔性管最大可以压缩多少mm,最大可以拉伸多少mm,是否可以走钛粉材质的金属粉末?

提问时间:2026-04-02

1580 浏览

全部回答(1个)

FRNW50-100的伸缩性约为±8mm,根据口径和管子长短伸缩长度略有不同;不建议管子内通金属粉末,对管子会有磨损

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜