欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
电磨头
S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和...
问:S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用吗?
生产加工用品
电磨头
东成 DONGCHENG
型号确认
提问时间:2026-11-13
2988
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
标准配置里边有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221302215479此系列的贝递同步齿形带HTD-5M型,表面材质是什么?芯线材质是什么?
下一问题:
SPSV-110L-8A 该款吸尘器配套的除尘袋型号是什么?
猜你想搜
电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
电磨头 S1J-FF02-10 砂轮柄柄径是多少?
电磨头S1J-FF02-10,夹头可夹持尺寸是多少
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
型号:01301020040电磨头S1J-FF02-25,这个产品前面的磨头柄径是多少,想要自行更换。
铝型材GNSF8-50100-超出4000mm是否可以定制? 要求长度4700mm