周转箱
托盘DS1210内部是否有钢筋?
问:托盘DS1210内部是否有钢筋?
捆包/物流保管用品
周转箱
大森塑胶 DASEN PLASTIC
提问时间:2026-04-03
1547
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
没有钢筋
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
标准系列叉车托盘
上一问题:
世达气动冲击扳手02133显示使用扭矩范围68-810Nm,这个扭力是可以手动调节的么?
下一问题:
橡胶减震材料BMPM1005,销售是一个一个的销售,还是一张的销售?
猜你想搜
液压钢筋断线钳YT-22870头部可以拆卸吗?
手推车E8146托盘是什么材质?手推车94-194-23型号网页上的图片最上层右边多出来的能否收回,托盘的材质及4个轮子是万向加刹车的 ?
关于WCHE倍速链条: 1、大轮和小轮是一体的而非独立的吗? 2、原理图中托盘放在大轮上,小轮速度v,大论速度是R/r·v,为何托盘的速度是(R/r+1)v? 3、在使用范例的图例中,如果托盘前面被挡,是否可能造成链条滚轮的相对运动变成静止,即相对变成滑动摩擦,从而增加小轮和型材间的滑动摩擦而损坏链条。
V3(C)、V4(C)能否和90*90的面板KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用?
RM系列连接器能和RM-W系列组合使用吗?
自动滑台用电缆两侧带连接器和一端散线有何区别,如何选择?