欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手推车E8146托盘是什么材质?手推车94-194-23型号网页上的图片最上层右边多出来的能否收回,托盘的材质及4个轮子是万向加刹车的 ?

提问时间:2026-11-13

6935 浏览

全部回答(1个)

这两款工具车材质都是铁,史丹利的可推荐STST73833-8-23,就不会像94-194-23需要拆除边上的隔板。 手推车都是2个定向(带刹车),2个万向(不带刹车)用来调节方向。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜