欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:关于WCHE倍速链条: 1、大轮和小轮是一体的而非独立的吗? 2、原理图中托盘放在大轮上,小轮速度v,大论速度是R/r·v,为何托盘的速度是(R/r+1)v? 3、在使用范例的图例中,如果托盘前面被挡,是否可能造成链条滚轮的相对运动变成静止,即相对变成滑动摩擦,从而增加小轮和型材间的滑动摩擦而损坏链条。

提问时间:2026-11-13

2718 浏览

全部回答(1个)

1.大小轮是独立分开的 2.因为小轮除了旋转,自己还有一个本身往前走的速度v,所以速度是(R/r+1)v 3.因为大轮小轮是相对独立,不会变成纯滑动摩擦

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜