欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

【定位销】活动机件重量变更造成传送板销孔变形的解决方案

  • 2021.06.21 18:25:56
  • 米思米
  • 2700
成为米思米会员并登录,
即可免费观看所有视频


【关于本主题】

应用场景

本次讲解的装置为使用到电机、滚珠丝杠、直线导轨这些常见结构的传送装置。

课题

用定位销固定的活动工件,工件重量由16kg增加至64kg,这样可行吗?

失败案例

新手设计师小王认为,现有电机容量可以传送。

 

【确认要点】

定位销脱离的原因是,传送重量发生变更,造成销孔无法承受惯性力的负载而发生了变形。

所以需要确认的有以下四点:

l   确认定位销和销孔上的作用力(惯性力)

对物体施加加速度时,向反方向作用的无形的力

工件上产生的惯性力传导至定位销上,从而下面作为支撑的传送台发生了“反作用力”。由于传送台的强度原因,销孔发生了变形。

惯性力的公式如下:

【定位销】活动机件重量变更造成传送板销孔变形的解决方案

l   确认销孔的最大应力

应力是指插入销孔部分的投影面积所受的单位面积平均力,应力集中时会产生最大应力。

销孔最大应力公式如下:

【定位销】活动机件重量变更造成传送板销孔变形的解决方案

l   确认疲劳极限

经过无穷多次应力循环而不发生破坏时的最大应力值

对于反复受应力的部件,设计时应使最大应力小于疲劳极限

 

l   选择定位销

根据销孔最大应力和铝合金疲劳极限,选择合适的定位销

 

【本次收获】

1.定位销上施加惯性力时,需计算定位销直径是否合适。

2.对于反复承受应力的部件,应将最大应力设计为低于疲劳极限。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities