欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:GP4000系列触摸屏通过USB连接时的注意事项有哪些?

提问时间:2021-09-03

3765 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

USB连接线规格:HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG1.计算机的USB端口需支持标准USB2.0或USB3.0。2.USB连接线需有双层隔离:铝箔和铜网隔离。3.USB连接线的长度不超过1.8米。4.若使用台式机电脑,USB连接线请接在主机后方的USB端口。若是使用笔记本电脑,请移除笔记本电脑的外接电源。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜