提问时间:2021-09-03
3524 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
USB连接线规格:HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG1. 计算机的USB端口需支持标准USB2.0或USB3.0。2. USB连接线需有双层隔离:铝箔和铜网隔离。3. USB连接线的长度不超过1.8米。4. 若使用台式机电脑,USB连接线请接在主机后方的USB端口。若是使用笔记本电脑,请移除笔记本电脑的外接电源。
发表时间: 2021-08-31
有用