垫圈
NLDF请问这个防松动垫圈的标准号
问:NLDF请问这个防松动垫圈的标准号
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
垫圈
米思米 MISUMI
认证/标准
提问时间:2026-10-17
3238
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
这个为我司专利产品并无相关标准号。
发表时间: 2026-10-17
有用
上一问题:
MF70P1-NS501 配对的头子型号是什么?
下一问题:
NLJS-ISO7379-8X20-M6CB12.9(10) 1、 L总长包含螺纹部分吗,还是仅指杆的部分不包括螺纹? 2、途中的L1和L2是哪段,L=L1+L2吗?
猜你想搜
请问JIS是日本什么标准?
米思米防松动垫圈是否可以使用润滑剂?
请问米思米的标准斜楔与其他品牌的标准斜楔能否互换使用?
米思米防松动垫圈下订数量该如何确定?
请问米思米的标准行程限位螺钉与其他品牌的能否互换使用?
米思米防松动垫圈可配合什么强度的螺栓使用?