滚珠丝杠 产品介绍 将旋转运动转化为线性运动的高效率传动元件。利用滚珠在丝杠与螺母间的滚动,实现极高的传动效率与定位精度,摩擦阻力极小,是数控机床和自动化模组的核心传动件。
滚珠丝杠
实用案例
No.007600滚珠丝杆式长尺寸工件卡盘
本案例"滚珠丝杆式长尺寸工件卡盘",无空气供给源的情况下的工件夹紧・释放。为了不施加过多负载给工件,在弹簧上设置缓冲器为了确保夹紧位置的精度采用直线导轨 。目的・动作· 使用电机和左右滚珠丝杠,夹紧・释放工件IDEA NOTE1 通过滚珠丝杠夹紧利用电机和左右滚珠丝杠夹紧・释放工件的结构,可以在没有空气供给源的情况下使用IDEA NOTE2 使用弹簧的卡盘不是靠滚珠丝杠的推力夹紧而是凭借弹力夹紧,使工件能够用适当的负重夹紧设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 13:18:03 2528
常见问题
资料下载
机械机构设计
机械机构设计 本书以机械机构驱动源最常输出的两种运动形态--旋转和直线为轴线,介绍其动作原理、运动转换机构和使用案例。每种机构都有其优点和缺点,需要根据具体的目的和用途进行区分选择。
滚珠丝杠选型
滚珠丝杠选型 滚珠丝杠是驱动直线导轨运行的重要元素。本书分为基础篇和实践篇,主要介绍滚珠丝杠的种类、特点以及该零件选型的要点。
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍?
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍? 在使用滚珠丝杠的输送装置中,"想要移动速度翻倍"的话,以Pick & Place拾放组件为例,本书主要介绍在输送速度变更时的注意事项和课题解决方法。
技术文章
滚珠丝杠价格与品质平衡:米思米短交期方案的价值
在制造业的日常运营中,采购决策常常面临两难选择:一方面,高品质的零部件往往伴随较高的价格;另一方面,短交期虽能减少库存压力,却又可能带来成本或品质上的妥协。如何在价格、品质与交期之间找到平衡,成为许多企业持续探索的课题。米思米作为一家长期服务于制造业的零部件供应商,通过其“高品质、低价格、短交期”的经营理念,以及独特的供应链与生产模式,为这一课题提供了具有参考价值的解决方案。一、价格与品质并非单选题在许多用户的传统认知中,产品价格降低往往意味着品质或服务的缩水。米思米在深入理解市场多样化需求的基础上,推出了经济型产品线,其核心并非降低品质,而是通过精准的产品定义与生产优化,实现成本的合理控制。以滚珠丝杠为例,米思米经济型产品在保证基础性能可靠的前提下,主要调整了部分高阶精度指标,从而适应那些对精度要求并非极端严苛,但同样追求稳定性能的应用场景。这种调整的本质,是去掉“过剩性能”,而非牺牲核心质量。米思米明确提出,经济型产品与其标准品在原材料、生产工艺及质量控制体系上保持一致,其成本的优化来源于产品定位的精准化和部分零部件的国产化。国产化生产依托的是与米思米海外工厂一致的设备与工艺标准,确保了产品的一致性与可靠性。因此,用户在选择时,实际上是根据自身实际精度需求,在“标准型”与“经济型”之间进行匹配,而非在“优质”与“劣质”之间做取舍。二、短交期背后的生产逻辑:JIT与按需制造短交期是米思米另一项突出的服务价值。米思米自有工厂采用的“Just in Time”(准时制生产)与“Make to Order”(按订单生产)模式,是实现这一承诺的基石。JIT模式强调“连续流”生产,追求工序间无缝衔接,最大限度减少在制品库存和等待时间。这不仅加快了生产节拍,更重要的意义在于,它使生产计划能够紧密贴合客户的实际需求时间点。对于客户而言,这种模式的价值是双重的:其一,它实现了精准交付,避免了过早交货导致的库存积压与资金占用,契合了精益生产“减少浪费”的原则;其二,它增强了供应链的响应弹性,使客户在面对市场波动或紧急需求时,能获得更及时的支持。米思米将这一内部生产管理理念,延伸为对客户的服务承诺,将“时间价值”切实转化为客户效益。三、米思米经济型滚珠丝杠:平衡之下的具体实践米思米经济型滚珠丝杠是上述理念的一个具体载体。该产品主要提供C5级磨制与C7级压轧两种精度等级,覆盖从8mm到32mm的轴径范围,采用内循环螺母设计以降低运行噪音。除了具有竞争力的价格,其优势体现在几个方面:首先,品质控制流程保持一致。每一根经济型滚珠丝杠出厂前,均需经过锁紧螺纹、轴端尺寸、表面粗糙度及螺距精度等多道检查,确保性能的稳定可靠。其次,产品在出厂前已预注润滑油脂,既保障了初始运行的顺畅与静音,也起到了延长使用寿命的作用。(* 油脂的减少和老化,会给滚珠丝杠的寿命造成极大影响,建议根据使用条件适时加注油脂。 )此外,产品在设计上注重使用便捷性,如丝杠支持以1mm为单位定制丝杆轴总长度,并提供丰富的轴端规格选项,还可根据客户需求进行追加工。无需作图、无需等待报价,最快5天发货,真正实现“即选即用”。在应用选型上,米思米也给出了清晰的指引:标准品滚珠丝杠因其更低的跳动公差,适用于对运动轨迹全程精度有极高要求的场景,如高精密机加工设备;而经济型产品则更侧重于点位定位功能,C5精度适用于一般点位机构,C7精度可满足定位精度要求不高的送料等机构。这种清晰的区分,有助于用户根据实际工况做出性价比最优的选择。四、创造综合价值,赋能制造升级米思米通过其经济型产品线与高效的生产交付体系,所呈现的并非简单的价格竞争,而是一种基于深度客户洞察的价值创造。它打破了“低价等于低质”的固有思维,通过产品系列的精细化分层,让不同需求的客户都能找到匹配的解决方案。同时,其“短交期”方案根植于精益生产逻辑,帮助客户降低隐性成本,提升运营效率。在制造业持续追求降本增效与柔性化生产的今天,供应链的响应速度与成本控制能力愈发关键。米思米的实践表明,价格、品质与交期之间的平衡是可以实现的。这种平衡的背后,是对制造工艺的持续优化,是对客户需求的精准把握,更是将自身效率提升转化为客户价值的服务理念。对于众多制造企业而言,选择这样的合作伙伴,意味着在保障产品可靠性的同时,能更专注于自身核心竞争力的提升,共同应对市场的快速变化。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。
2026.02.03 14:31:31 1547
米思米经济型滚珠丝杠:规格齐全、严格质检,品质保证
在制造业持续升级、自动化设备广泛应用的趋势下,精密传动部件的选择对设备性能与成本控制有着直接影响。作为一家自1963年成立以来持续深耕零部件领域的企业,米思米始终以“高品质、低价格、短交期”为经营理念,致力于为客户提供高性价比的工业产品。近年来,为更好地满足多样化市场需求,米思米在标准品基础上推出了经济型产品线,其中米思米经济型滚珠丝杠凭借其规格齐全、严格质检与稳定品质,成为众多客户信赖的选择。经济型定位,不等于品质妥协米思米经济型滚珠丝杠的推出,源于对市场多样化需求的深刻洞察。在部分应用场景中,用户并不一定需要极高精度的传动部件,但依然希望获得可靠的性能与合理的价格。米思米经济型产品正是在这样的背景下应运而生,其 slogan “e见倾心的价格,e如既往的品质”准确传达了其核心价值:价格更具吸引力,品质却未打折扣。与经济型相对应的是米思米标准品,两者最主要的差异在于精度等级。经济型产品通过削减“过剩性能”实现成本优化,并未在材料与工艺上妥协。此外,经济型滚珠丝杠采用国产化生产,使用与米思米海外工厂相同的生产设备,从源头上保障了产品的一致性与可靠性。规格齐全,灵活适配多种场景米思米经济型滚珠丝杠目前主要提供C5级磨制和C7级压轧两大类产品,轴径范围覆盖8mm至32mm,可满足不同负载与速度的应用需求。两类产品均采用内循环螺母设计,运转噪音更低,适用于对噪声控制有要求的设备环境。值得一提的是,该系列丝杠支持以1mm为单位定制丝杆轴总长度,并提供丰富的轴端规格选项,还可根据客户需求进行追加工。无需作图、无需等待报价,最快5天发货,真正实现“即选即用”。严格质检,每一支都值得信赖品质是米思米产品的生命线。经济型滚珠丝杠与标准品一样,在出厂前需经过多道严格的质检程序,包括锁紧螺纹检查、轴端尺寸检查、表面粗糙度检查以及螺距精度检查。通过这些系统化的检测流程,米思米确保每一批滚珠丝杠在精度、配合与耐用性方面均达到设计标准。此外,米思米经济型滚珠丝杠在出厂前会注入油脂,在确保传动顺畅性和降低噪音的同时也能延长丝杠的寿命,这种“到手即用”的设计,进一步降低了客户的安装与维护成本。(* 油脂的减少和老化,会给滚珠丝杠的寿命造成极大影响,建议根据使用条件适时加注油脂。 )适用场景清晰,选型更精准对于已使用过米思米标准品滚珠丝杠的客户而言,经济型产品并非替代,而是补充。两者在跳动公差上存在差异,标准品适用于对运动轨迹精度要求高的场景,如精密机加工设备;而经济型更适用于点位定位机构,其中C5精度可用于一般定位机构,C7精度则适用于定位精度要求不高的送料机构。客户可根据实际设备的精度需求与预算范围,灵活选择最适合的产品类型,实现成本与性能的最优平衡。性价比与品质兼得之选米思米经济型滚珠丝杠不仅延续了米思米一贯的高品质理念,更以丰富的规格、灵活的定制选项和严格的质检体系,成为中小负载、一般精度传动应用的理想选择。在“最快5天发货”的服务保障下,结合与经济型支座组件的配套使用,客户可在控制成本的同时,享受到米思米带来的高效、稳定与省心的采购体验。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。
2025.11.26 14:22:31 2029
电机轴和滚珠丝杠的连接(运动机构的结构设计-26)
 旋转电机的旋转扭矩(力)及转数(移动距离)正确无误的传导给滚珠丝杠、取决于采用的传动机械要素的特性、依据组装作业的难易程度、精度、寿命而发生变化。这里详细介绍一下联轴器接头连接。(1)联轴器的作用 旋转电机和滚珠丝杠的2根轴进行连接、在初期状态下(静止状态)如何高精度连接、可动状态下会有以下连接变动因素。      1.    运行中滚珠丝杠的弯曲      2.    由于2根轴的热膨胀产生轴向变形和应力变形      3.    滚珠丝杠的支撑(支撑单元等)的变形      4.    长时间使用后轴承的磨损引起摩擦阻力偏芯 因此、不是2根轴的刚体连接方式、需要采用传动机械挠性轴连接(联轴器)消除1.〜4.的变动要因。(2)联轴器的种类・构造・特征种类构造特征开口型圆筒形金属(铝合金等)的中央位置加入螺旋形的开口、形成一体构造保持机械功能的弹性和轴一致完全一体化构造平滑的传导旋转扭矩、2轴间的安装误差承受性能高及抗反冲性高、耐水、耐油、耐腐蚀性强。圆盘形接头中央部设置圆盘、用圆盘形状·材质实现大幅度传导性能高扭矩、高咬合刚性等适用性高、可选择反冲性能高的电气绝缘性能十字形2根轴之间(缓冲垫)用树脂制垫片连接【照片1】参考小型轻扭矩传导平衡咬合刚性、具有扭矩传导性好、调整误差性及电气绝缘性良好。伸缩形用磷青铜、不锈钢处理的伸缩(蛇形)构造体连接2个结构部由于等速转动性能的传导优越适应于编码器的连接严密形铝合金、不锈钢材的一体型联轴器高咬合刚性、抗冲击性能优越、无调整校对性能 
2023.02.27 09:41:38 7778