直线导轨 产品介绍 由导轨和滑块组成的滚动导向副。采用滚珠或滚柱循环滚动,具备极高的承载能力、刚性以及微米级的行走精度,摩擦系数极低,是现代高精度自动化设备首选的导向元件。
直线导轨
品牌优选
蒂业技凯(THK) [日本]
代表商品
恩斯克(NSK) [日本]
代表商品
蒂业技凯(THK) [日本]
代表商品
恩斯克(NSK) [日本]
代表商品
实用案例
No.007299简易微调滑台
本案例"简易微调滑台",利用推力轴承全方位浮动。固定滑台与移动滑台的滑动部使用推力轴承。移动滑台利用拉伸弹簧保持在基准面上。为了适用于各种形状(负载平衡)的工件,工件支座外侧设置4个倾斜度调整螺栓。以底座上的划痕点为原点,利用2个指示尺表示相对于XY方向各自调整余量的当前位置。目的・动作· 对滑台上的工件或夹具等进行微调。· 可进行XY与倾斜度的调整。IDEA NOTE1 全方位浮动通过反装推力轴承的滚道圈,钢球可进行全方位移动 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2023.10.30 03:00:18 30396
No.005003 立仓库式AGV_旋转移载机构
通过旋转移栽机构实现货箱输入输出,将货物准确的放到指定工位。规格用途AGV根据调度系统发布的任务搬送货架到指定工位。动作・操作性仓库地面设有二维码地标用于定位和路径规划,AGV行走至货架底部,升降单元系统抬起货架,将货架搬送至指定位置,实现自动和其它工装装置进行对接。车体的外廓平整光洁,防止运动过程中碰撞其他物体。对象工件形状种类:长方体周转箱外形尺寸:最大内尺寸:440×320×170(mm)材质:-重量:单箱MAX 50kg特长动作规格外观尺寸:847×603×202(mm)行程:455mm(横向位移)速度:0.5m/s负载:Max 50kg主要零件选型理由零件:线性滑轨:C-SRH51Y22理由:采用了高品质高精度钢珠,及优质模具成型、组装,运行平滑阻力小、寿命长,承重能力优秀。设计要点主要零件的计算工序线性滑轨所需载荷N=M+Mt=50Kg+5.5Kg=55.5Kg 约合543.9NM:荷重=50KgMt:取货臂的质量=5.5Kg所选线性滑轨的额定载荷:617N(2根)>所需载荷构造改善和设计要点1、步进电机中低输出力矩大,开环控制,成本只有伺服电机的1/4左右。2、步进电机与伺服电机相比一般不具备过载能力,速度响应较伺服电机慢。3、滑动轨道容易磨损,注意事项中需要定期补充润滑油。设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2022.07.21 11:52:30 4216
No.007805直线运动操作型旋转组件
本案例"直线运动操作型旋转组件",将把手操作置于作业人员侧,提高操作性。设定90[°]间距以外的角度时,变更旋转座的形状,并设置挡块更换品种时,更换工件设置板挡块前端采用锥形形状,以便凸轮轴承随动器可顺畅地插入槽中 。用途· 组装作业用夹具· 将4面有组装工序的工件作业面朝作业人员侧固定IDEA NOTE1 使用直线导轨保持旋转力使用凸轮轴承随动器和直线导轨保持滑台旋转力 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 14:55:14 2204
No.007350异型工件夹紧机构
本案例"异型工件夹紧机构",通过浮动机构夹紧异形工件。前端夹紧部位使用浮动结构,与工件形状的误差无关,能够夹紧工件固定时使用手轮,此夹紧松手能够简单地就做到夹紧面不使用定位等装置,在夹紧滚轮上使用金属轴承工件夹紧荷重是安装了L字角度的U型槽,可以进行调整 。目的・动作· 即便是不规则形状的工件也可以简单的固定。· 动作1.拉回把手,锁定旋钮柱塞2.旋钮柱塞解除锁定,放入工件3.盖上盖板,防止工件向上移动4.拉起旋钮柱塞,松开把手,固定工件5.用滚花螺栓固定6.焊接工件IDEA NOTE1 带浮动结构的不规则形工件夹具推杆部上带有浮动结构,能够夹紧不规则形状工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.21 09:58:59 2534
No.007441输送机升降回转机构
本案例"输送机升降回转机构",搬运输送机依次升降机构。通过水平调整螺栓对于本组件的上下小型输送机设置在现场可以调整 。目的・动作· 搬送小型输送机通过升降顺畅地进行工件的交接IDEA NOTE1 搬送小型输送机和升降结构根据输送机的上下移动,调整工件搬送高度并使其翻转设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.21 16:07:50 3092
No.007380吹气枪位置调整机构
本案例"吹气枪位置调整机构",根据工件尺寸可以调整空气喷射位置。使用通用的接头,可调整喷嘴吹气方向的构造调整喷嘴位置时采用通过长孔引导T形零件,通过夹紧手柄紧固、固定的构造更换工件导向时采用通过在长孔的两端位置进行固定,以对应2种工件尺寸的构造 。目的・动作· 工件清洗完毕后,通过吹气除去水分的工序· 工件在连续运转的传送带上移动,除了本组件之外,还会通过横向、斜向等多个吹气工序· 为了能重现喷嘴始终在最佳位置,开展基于机能管理的更换作业IDEA NOTE1 无需工具的更换构造可根据工件调整吹气位置、工件导向位置,由于是通过夹紧手柄固定,因此无需工具即可进行调整设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.21 11:41:14 1850
常见问题
直线导轨的动摩擦系数是多少?
一般场合下,微型直线导轨的动摩擦系数是0.004~0.006;中载直线导轨的动摩擦系数是0.002~0.003。
直线导轨选项有固定型和指定型,这个是什么意思?
固定长度型的话,导轨的长度尺寸选项都是固定的值;指定型是导轨的长度可以在一定范围内,以1mm为单位指定想要的长度,但不包含固定长度型已有的长度尺寸。
SSECB16-430,上面需要配两个滑块,怎么选购,那么我可以单独买一个滑块吗,知道了
该导轨型号属于滑块超长型系列,只有1个滑块,无法配置2个滑块,且由于滑块与滑轨配套,为了确保径向间隙与精度,因此滑块与滑轨不单独销售。如果实在需要2个滑块,建议用SSECB16-11...
直线导轨的滑块应该如何安装定位?
直线导轨主要是依赖导轨安装时的定位。可以在导轨安装板上做一个槽,紧靠导轨的基准面定位安装,也可以用导轨基准面紧靠定位销来定位安装。滑块建议在导轨定位前就装入导轨内。
铝合金导轨DRAL-5100-1000,DRAL-1100-1000区别是什么
DRAL-5100-1000是标准型,DRAL-1100-1000是加强型,底部安装侧加宽,增强固定效果。两者材质一样。
直线导轨C-MLG9-115可以选两个滑块么?
该直线导轨型号不能选2个滑块,但是可以另外单买滑块,单独购买的滑块型号是C-MLGB9。
资料下载
直线导轨选型
直线导轨选型 本书主要介绍各类直线导向元件及其特点。根据所设计的装置不同,式样规格也会有所不同,但最少只要掌握三个要点,就可以进行正确的选型。
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍?
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍? 在使用滚珠丝杠的输送装置中,"想要移动速度翻倍"的话,以Pick & Place拾放组件为例,本书主要介绍在输送速度变更时的注意事项和课题解决方法。
技术文章
为什么选米思米经济型直线导轨?噪音低、运行稳、负载强
在制造业持续升级的今天,企业对核心零部件的性能与成本平衡提出了更高要求。米思米自1963年成立以来,始终专注于为制造业客户提供优质的产品与服务。基于对市场需求的深入洞察,米思米推出了经济型产品线,其中经济型直线导轨作为九大核心王牌零件之一,凭借其卓越的性能和显著的性价比优势,成为众多企业的理想选择。本文将从实际应用角度,解析选择米思米经济型直线导轨的四大理由。一、噪音低:优化结构,提升顺畅性直线导轨在高速往复运动中产生的噪音,不仅影响工作环境舒适度,还可能预示着设备潜在磨损。米思米经济型直线导轨通过强化回珠孔和钢珠的尺寸公差,降低间隙尺寸,提升顺畅性,减少噪音。这一特性使产品特别适用于对噪音控制要求严格的场景,如医疗设备、办公自动化机械和精密电子组装生产线。良好的噪音控制不仅提升了工作环境品质,更有助于延长设备使用寿命,减少因振动导致的额外损耗。二、运行稳:精度适中,满足多样化需求运行稳定性是直线导轨的核心价值所在。米思米经济型直线导轨在滑块与滑轨之间采用精密的滚珠点接触结构,显著减少了运动过程中的晃动,确保了直线运动轨迹的准确可靠。作为经济型产品,其精度水平经过精心校准,满足大多数工业场景下的中精度需求,在成本与性能之间取得了平衡。这种设计使其特别适用于那些对精度有要求但不需要高标准的自动化设备与机械装置,帮助企业以更合理的投入获得稳定可靠的性能表现。三、负载强:结构坚固,适用重载应用场景承载能力是直线导轨在重载工况下的关键性能指标。米思米经济型直线导轨通过滚珠与滚动槽的优化配合,使受力得以有效分散,从而具备较强的额定负载能力。其坚固的结构设计确保了产品在较高负载条件下仍能保持稳定运行,不易产生变形或精度衰减。此外,产品在运行时摩擦热量低,不易因温升导致性能下降,这一特性使其特别适用于锂电池制造、汽车部件加工等中重载、高速运行的工业场景。标配的轨道安装孔防尘盖进一步增强了产品的环境适应性,防止脏污积聚,延长了使用寿命。四、经济型优势:性价比高,服务不打折米思米经济型直线导轨的核心优势在于其卓越的性价比。通过精准削减过剩性能、推进国产化生产,产品在保持可靠品质的同时实现了成本优化。经济型产品由米思米自有工厂生产,工厂的生产设备与米思米国外工厂保持一致,确保产品质量的稳定性。更为重要的是,选择经济型产品的客户依然能够享受与标准品同等的技术支持和售后服务,从选型指导到售后维护,米思米始终以专业的服务团队为客户提供全方位保障,真正实现“e见倾心的价格,e如既往的品质”。综上所述,米思米经济型直线导轨以其低噪音、运行稳定、负载力强的特点,为企业提供了一种高性价比的解决方案。它不仅满足了企业对成本控制的需求,还通过精准的技术优化和完善的服务保障,确保了产品在实际应用中的可靠性。在制造业竞争日益激烈的环境下,选择米思米经济型直线导轨,意味着在预算范围内获得了性能与品质的平衡,这正是米思米六十余年来始终坚持的客户价值体现。随着米思米产品体系的持续完善,这一经济型解决方案必将为更多制造企业创造价值,助力企业在高质量发展的道路上稳步前行。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
2025.11.05 13:32:47 790
直线导轨经济型优选:米思米实现高性价比与稳定供应
直线导轨,作为自动化设备、精密机械的“骨骼”与“神经”,其选择直接关系到设备的精度、效率与长期稳定性。面对市场上繁多的品牌与型号,许多企业并非单纯追求最低价格,而是在可承受的成本范围内,获得经得起验证的可靠性、出色的综合性能以及至关重要的、可预测的稳定供应。米思米,以其深耕制造业数十年的积淀和对客户需求的精准把握,通过其经济型直线导轨产品线,为企业的需求提供了切实可行的解决方案。一、经济型优选,超越价格的价值考量对于制造业实践者而言,经济型是在满足特定应用场景技术门槛的前提下,实现成本的优化,这包括:可靠的初始质量:产品须具备稳定的基本性能,如运动精度、负载能力和使用寿命,避免因早期故障导致的生产中断和维修损失。合理的采购成本:价格具备市场竞争力,但不以牺牲核心材质、关键工艺为代价。无缝的集成便利:产品规格通用性强,便于设备设计、现有产线改造和维护更换,降低工程适配成本。坚韧的供应链保障:供货稳定、交期可靠,能够抵御市场波动,确保企业生产计划的连续性与安全性。米思米经济型直线导轨的研发与市场定位,正是基于对这些需求的全面响应。二、米思米实现高性价比的核心支撑米思米“高品质、低价格、短交期”的经营理念,在经济型直线导轨上得到了集中体现。其高性价比并非源自对标准的降低,而是源于体系化的效率提升与价值聚焦。1. 自有工厂制造:品质可控与成本优化的基石作为米思米九大核心经济型王牌零件之一,直线导轨由米思米自有工厂生产,确保了从原材料、加工工艺到装配检测的全流程自主管控。例如,为提升导轨刚性及运动精度,米思米采用“微预压”技术,通过精密筛选钢珠尺寸来控制间隙,形成负间隙状态。这种工艺在增强性能的同时,因制程精准可控,避免了质量过剩或波动带来的不必要成本。直线导轨出厂时会注入导轨专用油脂,也确保了产品即装即用,从起点延长了维护周期。(*油脂的减少和老化,会给直线导轨的寿命造成极大影响,建议根据使用条件适时加注油脂。 )2. 设计聚焦实用,剔除冗余成本米思米经济型直线导轨遵循市场通用规格设计,替换方便,降低了用户的备件库存压力和设备改造难度。产品设计更务实,例如,微型系列优化了顺畅性,满足医疗、半导体等行业对平稳运动的要求;中/重载系列则标配轨道安装孔防尘盖,有效防止在锂电池、汽车制造等复杂工况下粉尘碎屑侵入,提升了环境适应性与维护便利性。这种设计思路,确保了每一分钱都花在提升客户实际体验的关键处。3. 数字化服务降低隐性成本米思米为所有直线导轨产品提供免费的3D模型和CAD数据下载。这一服务使得工程师在设计阶段即可进行精准的模拟装配与干涉检查,缩短研发周期,减少因设计误差导致的后续修改或报废损失。这种前置的数字化支持,是降低客户综合应用成本、提升效率的重要一环。三、稳定供应:现代制造业供应链的“压舱石”对于制造企业而言,零部件的稳定供应与快速交付,其重要性有时甚至不亚于产品本身。供应链的中断可能导致整条产线停摆,造成经济损失。米思米经济型直线导轨在“稳定供应”上展现出显著优势:产能自主保障:依托自有工厂,米思米能够对核心经济型产品的生产计划进行强有力的掌控,减少对外部代工链的依赖,从而保障基础产能的稳定。高效库存与物流体系:通过科学的供应链管理,对市场通用规格产品进行合理的安全库存储备。结合高效的物流网络,米思米能够兑现其“短交期”的承诺,快速响应客户的紧急需求。规格通用化战略:坚持市场通用规格,意味着产品具备广泛的适用性和可替代性。这不仅方便客户采购,也使得米思米自身的供应链管理更加集中和高效,进一步巩固了供应稳定性。综上所述,选择直线导轨经济型,实质上是选择一位能够与企业在成本、品质与供应链风险管控的长期合作伙伴。米思米凭借其自有工厂提供的品质根基、聚焦实用价值的产品设计、全面数字化支持以及由高效运营保障的稳定供应能力,塑造了其经济型直线导轨“高性价比与稳定供应”并重的鲜明形象。它向市场证明,经济型选择不必是性能的将就或供应的冒险。通过系统化的能力整合与对制造业需求的深刻理解,米思米实现了在合理成本区间内,为客户提供可靠、耐用、供应无忧的基础零部件解决方案。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考
2025.12.24 11:32:02 2233
米思米直线导轨:经济型价格,中重载性能,制造升级的务
在当前制造业持续追求效率提升与成本优化的趋势下,每一个零部件的选择都关乎整体效能。作为拥有六十年行业积淀的专业供应商,米思米始终将“高品质、低价格、短交期”的理念融入产品开发与服务之中。米思米标准品以出色的精度和品质著称,但市场需求的多样性日益凸显。许多应用场景并非都需要极限精度,客户同时也期望更具成本效益的采购方案。正是基于对这种实际需求的深刻洞察,米思米经济型产品线应运而生。其中,经济型直线导轨作为核心产品之一,其设计初衷并非简单降低标准品规格,而是精准聚焦实际应用场景,通过科学优化性能配置(主要体现在精度等级的适度调整)和积极推进国产化生产,有效降低制造成本,为客户提供更灵活的选择空间。需要明确的是,这种优化建立在坚实的品质基础之上:经济型产品在生产设备、核心工艺和质量管控方面均与标准品保持一致,优化成本而非降低品质底线。无论选择哪种类型,客户都能获得米思米同样专业、完备的服务支持。一、核心性能:稳定可靠的运动基石米思米经济型直线导轨(或称线性导轨、滑轨),是专为实现精密直线往复运动而设计的核心部件。相较于直线轴承,它在相同体积下能承载更高的额定负载,并实现更精确的直线运动轨迹。其核心在于利用滚动钢球作为滑块与滑轨之间的传动媒介,这一结构带来了多项显著优势:运行平稳低噪:优化的结构设计有效降低了运行噪音,提升了运动过程的平稳与顺畅感。高刚性低晃动:滚珠接触方式赋予导轨高刚性特性,运行时晃动极小,能够满足各类设备对运动精度的要求。微动控制精准定位:点面接触带来极低的摩擦阻力,使其能够支持细微的运动控制,实现高精度的定位需求。承载能力优异: 滚珠在专属滚动槽内运行,有效分散了受力面的压力,从而提供了较大的容许载重能力。适应高速运行: 运行过程中摩擦生热少,不易因受热产生变形,因此也适用于需要高速运动的场合。这些性能特点共同构成了米思米经济型直线导轨稳定可靠的基础。二、中重载型号:应对严苛工况的实用强化针对更高负载、更复杂环境的需求,米思米在经济型系列中特别推出了中重载直线导轨型号。它在继承前述核心性能的基础上,针对实际应用中的常见挑战进行了实用性强化:标配防尘设计:滑轨安装孔标配防尘盖,能有效阻挡设备运行环境中的灰尘、杂质侵入并堆积在关键部位。这不仅减少了日常维护的频率,更显著延长了导轨的使用寿命。这一特性使其特别适用于锂电池制造、汽车零部件加工等易产生粉尘、碎屑的行业环境。高互换性设计:产品设计注重通用性与互换性,支持滑块的互换。这为设备的后期维护、备件更换及库存管理带来了切实的便利。短交期保障:依托米思米高效的供应链管理体系和本土化生产的优势,经济型直线导轨系列能够提供较短的供货周期,有效减少客户的设备等待时间,保障生产计划的顺畅执行。米思米近十年的战略发展,已从FA自动化零部件核心业务延伸至工厂间接耗材领域,致力于构建高效的一站式工业品采购平台。经济型直线导轨作为其重要的核心产品之一,生动体现了“急客户之所急,想客户之所想,帮客户之所需”的服务理念。它精准契合了制造业升级过程中对成本效益与可靠性能的双重诉求——以更具经济性的价格门槛,提供满足中重载应用场景的性能表现,同时确保米思米一贯的品质保障与服务水准。对于希望在保证设备运行可靠性、提升生产效率的同时,有效优化采购成本与供应链效率的制造企业而言,米思米经济型直线导轨无疑提供了一个务实且值得认真考虑的选择方向。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
2025.08.14 12:54:57 700