输送机
产品介绍
利用传送带、滚筒或链条连续移动物料的成套物流输送设备。具有输送量大、速度可调且易于实现自动化控制的特点,是组装线、包装线及物流分拣系统的核心纽带。
品牌优选
实用案例
No.007575 2列平皮带输送机
本案例"2列平皮带输送机",使用2根平皮带的托盘搬运用输送机。托盘搬运用的简易输送机
。目的・动作· 自动输送、手动作业的设备等用托盘搬运时使用的输送机IDEA NOTE1 简易的输送机构造采用铝合金框的简易的平皮带输送机 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007703平顶链输送机
本案例"平顶链输送机",使用平顶链实现高通用性的输送机。使用顶板链、平板等设计高通用性的输送机
。用途· 通过马达旋转传送工件· 工件也可使用其它输送机及排出装置等供给、排出(也可拾放) IDEA NOTE 传送板的选用通过使用平顶链,可以防止工件被粘上油,或工件的碰伤设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007664倍速链条输送机
本案例"倍速链条输送机",可使用几倍于链条速度的速度传送工件。驱动轴的带轮间距定位使用轴环而非台阶式,成本更低
。用途· 后一工序的传送速度比前一工序的传送速度快,因此使用本输送机调整速度 IDEA NOTE 使用倍速链条的输送机可将链条变更成倍速链条,以链条速度的约2.5倍传输工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007677上下两个输送机之间的转移装置
本案例"上下两个输送机之间的转移装置",使用带输送机的工作台进行转移。为了实现重物(50Kg)以400[mm/s]速度升降,采用伺服电机+滚珠丝杆的驱动机构为了便于维护保养,滚珠丝杠以及电机被安装于底板的里侧
。用途· 使用转移用的短型输送机,在上下两个输送机之间进行转移· 将升降机构配置在行进方向侧,以便从输送机行进方向的左右两侧进行维护 IDEA NOTE 上下动作的止回组件使止回组件上下动作,可在传送方向相反的输送机之间进行转移设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007525简单的平皮带输送机
本案例"简单的平皮带输送机",减少零件数的简易构造。电机轴和带轮直接连接的地方,电机底座侧的固定孔放大,组装时通过减轻对于轴的负荷来中心的校准
。目的・动作· 减少零件数量的简易的平传送带输送机IDEA NOTE1 减少零件数量通过直接连接电机和带轮减少零件数量IDEA NOTE2 张力结构利用导向轴、金属块、螺丝的3点伸展张力的结构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007663圆皮带输送机
本案例"圆皮带输送机",大斜度传送。使用多条圆皮带,可自由进行高度变更等设计的输送机
。用途· 在不同高度的输送机上传送工件的结构 IDEA NOTE 利用摩擦力的大斜度利用圆皮带的高摩擦系数,实现大斜度设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
输送机的速度一般是多少?
具体速度根据所选择齿轮头减速比不同而变化,具体可以参照齿轮头减速比与皮带速度之间的对照表,国内使用频率为50Hz。网址链接如下:
https://www.misumi.com.cn/linked/archive/e...
输送机SVKA-100-300-25-TA220-IM-5-H-B的电容上有四个引脚,应该如何接线?
以电容的长边为基准,红线和白线各接一侧,电源线接在和红线同一侧的另外一个引脚上
输送机上的感应马达是什么意思,我想让它随时停下来,这个感应马达可以实现吗?
感应马达就是一般的AC定速马达,速度固定的,只能通过电源on/off来控制启停,不通电时则停止转动,通电后直接旋转。
5系列用 槽型反转支架型号:HBLFSN5配套的螺丝螺栓型号是什么?
可以选择带螺栓螺帽的套件型号,HBLFSN5-SET配备钢制的螺栓螺帽,HBLFSN5-SST配备不锈钢型的螺栓螺帽。
输送机的速度一般是多少?
可以参照目录链接https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=1041中输送机的皮带速度,国内使用频率为50Hz。
输送机 SVKB-50-1500-25-TA220-SCM-5-G-B,https://www.misumi.com.cn/conveyor/pdf/parts/cn/SVKB.pdf输送机零部件维护爆炸图里面的22和23,需要推荐型号。
22号部品 ROBAM30-12-L60-X14-Y11.8-Z5 23号部品 ROFAM30-12-L60-X14-Y11.8-Z4.5
资料下载
技术文章
米思米经济型输送机:以高性价比助力制造业提质增效
在工业自动化快速发展的今天,企业对输送设备的性价比、功能多样性及交付效率提出了更高要求。米思米推出的经济型输送机系列,以“低价格、多品类、省时间”为核心优势,精准契合市场需求,为制造业企业提供更灵活、更经济的解决方案。一、价格优势显著,降本增效立竿见影米思米经济型输送机通过优化设计与生产流程,大幅降低了制造成本。以平皮带头部驱动机型为例,标准型号E-CVSE-500-2120-60-SCM-30-H20-G的售价为22,592.10元/台,而经济型价格仅为4,722.08元/台,相当于标准品价格的2.1折。对于中小企业而言,单台设备最高可节省17,870元,显著缓解了设备采购的资金压力。 经济型产品的低价并非以牺牲品质为代价。米思米通过精简非核心功能、采用模块化设计,在满足基础性能需求的前提下实现成本控制。例如,部分机型取消冗余配置,聚焦于核心传动结构,既保证了运行的稳定性,又避免了资源浪费。 二、品类丰富多元,精准匹配应用场景为满足不同行业、不同场景的细分需求,米思米经济型输送机推出了多款特色机型,覆盖从基础搬运到精密作业的多样化场景。 1. 背光型输送机:提升检测效率针对需要异物检测或视觉定位的场景,背光型机型在皮带底面配置平行面光源,通过均匀的LED照明提升检测精度。代表型号E-CVBTA-100-1000-90-100-25-SCM-30-K9-G-H适用于电子元件、食品包装等对洁净度要求较高的行业。 2. 带横肋型输送机:灵活应对复杂搬运 横肋高度可调节的设计,使其能够稳定承载小型工件或在倾斜输送时防止物料滑落。例如,型号E-CVDSA-200-1000-42-30-25-SCM-25-H20-G适用于汽车零部件组装线或仓储物流中的坡道搬运场景。 3. 马达内置型输送机:优化空间利用率将电机集成于机身内部,减少设备整体占位面积,尤其适合治具托盘、精密仪器等需要紧凑布局的生产线。型号E-CVGTE-330-1435-60-SCM-30-H-G以小巧结构实现高效输送,为车间空间规划提供更多灵活性。三、高效交付服务,缩短生产准备周期时间成本是制造业竞争的关键因素之一。米思米通过本土化生产与供应链优化,将经济型输送机的交付周期缩短至最快9天发货,大幅提升了设备到厂的时效性。同时,参数标准化简化选型流程,经济型产品统一采用220V额定电压,用户无需在选型时手动调整电源参数。四、深耕行业需求,推动制造业可持续发展米思米经济型产品线的开发逻辑,始终围绕中国制造业的痛点展开。在“降本增效”成为行业共识的背景下,经济型输送机通过高性价比与功能实用性,为企业提供了从传统人工搬运向自动化升级的平滑过渡方案。除了输送机,米思米FA经济型产品系列,还涵盖了直线电机模组、电动夹爪、滚珠丝杠、直线轴承、同步带轮、直线导轨、导向轴、模组、拖链、联轴器等品类齐全的工业自动化组件。与标准品相比,该系列产品平均价格低至5折,但依然延续了米思米一贯的精密制造标准,确保长期使用的可靠性。 米思米经济型输送机精准定位市场需求,在成本、功能与效率之间找到平衡点。无论是初创企业的小规模试产,还是成熟企业的规模化扩展,该系列产品都能以高适配性成为生产环节的可靠伙伴。未来,米思米将继续以用户需求为导向,通过技术创新与本土化服务,助力中国制造业实现高质量发展。※本文中产品价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准。浏览更多工业产品知识,访问工业品一站式采购平台-米思米官网 https://www.misumi.com.cn/
滚筒输送机的种类与选型方法
滚筒输送机的种类与选型方法材质的种类材质特点钢材标准型,廉价。坚固耐用,可选尺寸众多。不锈钢适合用于水产业等需要与水接触的场所,以及需要保持洁净度的场所。铝其自重比其他滚筒输送机更轻,易于携带,是物流运输等行业的理想选择。树脂自重比铝滚筒输送机更轻,且防锈。当希望避免划伤输送对象物品时,适合选用此类产品。滚筒输送机的类型类型特点直线辊道 也可提供能够轻松完成滚筒输送机拆装的插入式滚筒。曲线辊道曲线输送机上使用了锥形滚筒,可以使输送对象更顺畅地流动。 搭接用于分支或合流的装置。抬起用于确保通道畅通,让人员能够顺利进出另一侧。支脚安装例无脚轮时 带脚轮时将多台输送机连接在一起使用时 滚筒输送机的选型方法 滚筒宽度选择根据输送对象的外形尺寸选择滚筒宽度。1.一般情况下,当没有曲线辊道而只有直线辊道时,最佳滚筒宽度为输送对象底面宽度+50mm以上。 2.当使用托盘或以类似方式装运货物时,即使滚筒宽度小于输送对象的底面宽度,只要输送对象不会与机架相接触,同样也可使用。3.请确认输送对象的流动方向。即使是同一种输送对象,沿长度方向流动与沿宽度方向流动时,所需的滚筒宽度也是不同的。在搭建生产线时,有时也会出于便于操作考虑而改变输送对象的流动方向。请务必在简图上以箭头注明输送方向。 滚筒间距与支脚间距的选择1.滚筒间距取决于输送对象的底面长度与质量。间距选择应确保始终有4根(3个间距)以上的滚筒支撑输送对象。 并且每1根滚筒的受力应低于允许载荷。2.支脚间距应根据输送机承受的载荷相应选择。将输送对象质量换算为每m的载荷后,应低于允许载荷。(对于90°曲线辊道,请务必进行3点支撑。)※输送机的连接部分也应安装支脚。 推荐的滚筒间距确保始终有4根滚筒(3个间距)支撑输送对象,可以让输送更加顺畅。有3个以上间距支撑输送对象移动过程中,所连接的滚筒变为3根、4根、3根……考虑到经济型,通常根据这个计算决定间距。 输送机长度的选择1. 当使用铝制或树脂制便携式输送机时,取决于易于操作的长度以及输送机产品的重量(kg=自重)。2. 标准长度会因机型而异,通常是去除曲线部分,按照 计算3. 尾数部分采用非标准长度的输送机。 自走坡度选择重力输送机(无动力滚筒)中最为重要的,是自走坡度的确定方法。如果选择了错误的自走坡度,可能会出现输送对象无法自走,或是速度过快,可能会对生产及作业造成不利影响。 1. 自走坡度取决于输送对象的底面状态、材质、重量等。2. 右表中是常见的自走坡度,安装后难以更改坡度时,或输送对象的底面状态特殊时,请与制造商联系商洽。在选择自走坡度时,建议先进行测试。
简易升降机/垂直输送机的特点与相关法规
垂直输送机 能够垂直自动输送各种形状的重物。 搬送方向形式 特点· 支持各种不同的装载姿态。无论台车的形状及尺寸如何,均可运输任何形状、大小的货物。 要点如下!· 规定了基本结构等。必须在导入时预先协商确定。· 导入前必须预先了解运送对象货物的重量和尺寸等。此外,还必须确认搬运方法、是否使用台车等。 注:本篇所讲的日本法规,在中国不适用。中国适用的是《简易升降机安全规程》(GB 28755-2012),对于参数规定与日本法规有很大差别。以下是中国《简易升降机安全规程》中部分内容摘要:4.2 简易升降机的设计、使用参数应在以下范围内,并应优先采用曳引式: a) 额定起重量:强制式简易升降机不大于1500 kg,其他型式简易升降机不大于3000 kg;b) 额定速度:不大于0.3 m/s; c) 提升高度:曳引式简易升降机不大于20m,其他形式简易升降机不大于15m; d) 层站数:曳引式简易升降机不超过6层,其他形式简易升降机不超过4层。 4.3 简易升降机及其所有零部件、建(构)筑物应设计正确、结构合理,并符合机械、电气、液压及建筑的通用技术要求。 4.4 简易升降机不得载人运行。 4.5 简易升降机的操作装置必须设置在货厢外,货厢内不得设置任何操作按钮。4.6 简易升降机应采用自动平层的方式,货厢的平层精度应在±15 mm范围内。4.7 曳引式简易升降机的平衡系数应在0.4~0.5范围内。…小知识 日本劳动安全卫生法与日本建筑基准法的区别点 项目劳动安全卫生法建筑基准法适用对象安装在工厂内的载重0.25t以上的电梯(不包括供一般公众使用的电梯)用于运送人员或货物的升降机(无论用途、载重量是多少)分类· 电梯轿厢面积超过1m2,且高度超过1.2m· 简易升降机货框面积小于1m2,且高度低于1.2m · 电梯轿厢面积超过1m2,且高度超过1.2m· 简易升降机货框面积小于1m2,且高度低于1.2m ※②③在日本《劳动安全卫生法》中定义为简易升降机,在《建筑基准法》中定义为厢式电梯,因此适用《建筑基准法》中的厢式电梯构造相关规定。安装在工厂中的〈简易升降机〉〈载重量低于1t的厢式电梯〉,除了需要依据《劳动安全卫生法》提交安装报告书外,还必须依据《建筑基准法》提交建筑确认、完成检查、定期检查报告。