变/减速机 产品介绍 连接动力源与执行机构的传动装置,通过降低转速来匹配负载并大幅提升输出扭矩。具备传动比精确、结构坚固的特点,常用于电机输出端的调速与增扭,是自动化驱动的关键。
变/减速机
品牌优选
尼得科(NIDECTECNO) [日本]
代表商品
小原齿轮工业(KHK) [日本]
代表商品
费斯托(FESTO) [德国]
代表商品
东力(TL) [中国台湾]
代表商品
尼得科(NIDECTECNO) [日本]
代表商品
小原齿轮工业(KHK) [日本]
代表商品
费斯托(FESTO) [德国]
代表商品
东力(TL) [中国台湾]
代表商品
常见问题
什么是行星齿轮减速机?
行星齿轮减速机又被称为行星减速机、伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等...
ECMA-C20401FS台达伺服马达可以用哪一个类型的减速机匹配?
可以考虑搭配利茗减速机,相关选型页面如下: https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221005092348/?pageName=PageCategory&CategorySpec=brandCode::LMN1
2TNGN-12.5减速器的扭矩参数是多少?
根据电机型号,转速以及减速比,查找对应的扭矩参数,具体表格参考链接https://cn.c.misumi.com.cn/book/VONA1_03_C/pdf/0371.pdf
什么是行星齿轮减速机?
行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等...
ECMA-C20401FS台达伺服马达可以用哪一个类型的减速机匹配?
可以参考利茗减速,如https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221005092348/?pageName=PageCategory&CategorySpec=brandCode::LMN1
减速机HTF60-5-MSMJ042G的法兰四个角的安装孔径是M5,但是配套的伺服电机法兰的四个孔是4.5的通孔,这样配套使用的时候确定没有问题吗?
行星减速的输入轴是按照所配电机的轴端来定制的,只要、使用的电机是MSMJ042这个松下400W的电机的话,就可以使用。该款对应M4.5,按照电机来。
资料下载
机械机构设计
机械机构设计 本书以机械机构驱动源最常输出的两种运动形态--旋转和直线为轴线,介绍其动作原理、运动转换机构和使用案例。每种机构都有其优点和缺点,需要根据具体的目的和用途进行区分选择。
同步齿形带刚性和弹性系数的变化
同步齿形带刚性和弹性系数的变化 本书主要讨论同步齿形带驱动机构在延长行程时可能会出现的问题,以及装有同步带的单轴执行器在使用时的注意点和探讨事项。
搬运姿态改变后电机负载转矩的变化(同步带输送)
搬运姿态改变后电机负载转矩的变化(同步带输送) 本书主要介绍机构运行姿态对电机负载扭矩的影响以及电机容量不足时的解决对策。对同步带输送机使用时的注意点和探讨事项也进行了阐述。
技术文章
减速机/螺旋千斤顶的优点
·         蜗杆减速机·         螺旋千斤顶蜗杆减速机这是通过齿轮组合来来降低电动机等的输入转速(减速),从而提升扭矩的装置。 优点·   这是采用蜗轮的减速机。只需较小的力即可移动大的物体。还有其他用于特殊用途的变体。· 自锁· 左旋· 特殊安装(墙壁、天花板等)· 支持伺服电机(高精度)此外还有非常多的其他变体。· 中心距(输入轴中心与输出轴中心之间的距离)· 轴配置(左右、上下、两轴)· 减速比(10:1~60:1)· 轴规格(中实、中空)· 电机(有、无、刹车、离合器) 小知识  关于中心距· 中心距是指输入轴中心与输出轴中心之间的距离。· 如果增大中心距,则可以增加齿轮的齿数,有利于提升输入扭矩。使用减速机的理由① 将电机输出的高转速减速至所使用机械的相应转速。② 可通过使用较小的动力源获得大扭矩。③ 将较大的移动转换为微小移动。④ 可以在紧凑的动力传输系统中采用高速电机,从而提升效率。 减速机并非独立使用的产品,而是通过将其组装到工厂设备中用于传输动力的机械设备中使用。多用于涉及卷扬、升降以及运输相关的部件。保养可通过磨合以及早期更换机油来提高耐用性。机床和工业机器人需要使用消除了齿轮之间间隙(齿隙)的精密减速机。要点如下!· 请确认输入容量(kW)。· 请确认输出扭矩(N·m)。 ※ 扭矩是作用在旋转物体的旋转轴上的力矩。螺旋千斤顶用于以较小的力作大容量物体的升降(移动)以及旋转、定位作业。优点·   利用蜗杆减速机让螺杆上下移动。·   也可取代液压设备而用于冲压机。用于举升车辆、船舶以进行检查或维修时,或用于将待加工工件移动到一定高度。选型的必要条件(1)荷载条件:推/拉力、安装方法、荷载的支撑状态(2)运行条件:所需行程、运行速度、输入轴转速(3)使用条件:丝杆轴是否需要防转、驱动源、连接台数(4)实际操作条件:安装姿势、操作姿势、操作周期时间、使用频率根据用途不同,具有多种不同型号。· 具有自锁效果的梯形丝杆型和高效率的滚珠丝杆型梯形螺杆由于具备自锁功能,所以无需刹车 滚珠丝杠由于具备自锁功能,所以无需刹车 (无自保持功能)· 高导程(高速)型· 减速比为H(高速)和L(低速)型· 上推型、上拉型上推型上拉型 ※荷载的承受方法上推型…承受压缩荷载。上拉型…承受拉伸荷载。· 利用移动螺母升降(可缩短全高)型号移动螺母型· 其他丝杆轴安装也有可以支持任何形状的型号。要点如下!· 选择千斤顶时,请务必通过确保电机容量、升降载荷、丝杠轴转速、许用屈曲载荷、许用横向载荷(滚珠丝杠千斤顶除外)等在制造商目录中列出的规格和性能范围内。· 选型时请确保千斤顶的行程相对于所使用的行程来说具有一定余裕。· 请选择与顶升效率相匹配的电机规格(kW)作为驱动动力源。参考指导手册vol.2
2023.04.11 09:48:15 2484
离合器/齿轮的种类与优点
·         离合器(湿式/干式)·         齿轮离合器(湿式/干式)这是能够“传递”、“切断”前轴(发动机)动力的动力传递装置。离合器的主要种类  要点如下!·   请选择离合器的种类(干式、湿式等)。齿轮齿轮是通过相互啮合来传递动力。 齿轮的主要种类正齿轮这是齿迹为平行于轴的直线的圆柱齿轮。齿条与正齿轮啮合,具有直线齿廓的齿轮。内齿轮与正齿轮啮合,齿处于圆柱内侧的齿轮。斜齿轮这是齿迹呈斜线状的圆柱齿轮。斜内齿轮齿迹为斜线,齿处于圆柱内侧的齿轮。斜齿条与斜齿轮啮合,带有扭转的直线齿廓的齿轮。双齿轮这是将左右扭转斜齿轮组合而成。交叉轴齿轮这是齿迹与节锥的母线重合的锥齿轮。要点如下!· 请选择齿轮的种类。· 请确认齿轮的尺寸。· 请确认齿数。· 关于齿轮计算公式,请使用厂家提供的计算软件。 
2023.04.11 14:40:13 2152
齿轮/减速机的种类与优点
·         锥齿轮箱·         双轴减速机·         安装型减速机(安装通用电机)锥齿轮箱这个装置是用于将动力传输至成90°的不同方向上的。关于传输转速比· 转速比输入:输出=1:1时的示例· 转速比输入:输出=2:1时的示例优点·   可以改变电机等动力的旋转轴方向(左↕右,上↕下),或将动力分配到多个方向。·   可将动力源的驱动力均匀分配,还可部署多套连接使用。·   通过组合使用,可将动力传输至任何角度方向。双轴减速机优点·   这是不与电机集成的减速机。具有2根轴,一根用于输入电机旋转,另一根用于通过减速机输出。当需要将减速机和电机分开使用时,可使用这种减速机。安装方式包括支脚安装与法兰安装2种。安装型减速机(安装通用电机)优点·   这是不与电机集成的减速机。具有2根轴,一根用于输入电机旋转,另一根用于通过减速机输出,输入轴的形状可插入电机中。安装方式包括支脚安装与法兰安装2种。要点如下!· 请确认转速比。(输入:输出=1:1或2:1)· 请确认轴数。(2轴、3轴、4轴)· 请确认传动转速(rpm)。· 请确认驱动源(输入容量kW)的大小。(是指将旋转传输给减速机的电机或发动机等的马力数)· 请确认噪音水平(dB)。(通常70〜80dB)· 检查停止时的反应(反冲)。· 齿隙……齿轮啮合时的游隙量。齿隙值越小,则精度越高。单位以分或者度来表示。60分=1度
2023.04.11 13:56:44 1785