控制 产品介绍 自动化系统的“大脑”,涵盖PLC、运动控制器及工业计算机等。负责接收传感器信号,依据预设程序进行逻辑运算,并向电机、电磁阀等执行元件发出控制指令。
控制
品牌优选
佐藤部品(SATO PARTS) [日本]
代表商品
菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT) [德国]
代表商品
台达(DELTA) [中国台湾]
代表商品
费斯托(FESTO) [德国]
代表商品
SHINOHARA ELECTRIC[日本]
代表商品
博世(BOSCH) [德国]
代表商品
普洛菲斯(PROFACE)[日本]
代表商品
佐藤部品(SATO PARTS) [日本]
代表商品
菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT) [德国]
代表商品
台达(DELTA) [中国台湾]
代表商品
费斯托(FESTO) [德国]
代表商品
SHINOHARA ELECTRIC[日本]
代表商品
博世(BOSCH) [德国]
代表商品
普洛菲斯(PROFACE)[日本]
代表商品
实用案例
No.000486铝框踏台
本案例"铝框踏台",利用铝框零件的便宜的结构。踏板为了防滑,使用条纹钢板台阶的正面打开的部分拉扯有倒下的可能性。因此,安装保护罩。目的・动作· 机器维护时为了方便到高处进行维护设置踏板· 为了固定踏板可以在调好位置后用金属件固定位置 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 10:31:12 976
常见问题
请问蜂鸣器YKMB-P80D4怎么安装?
该蜂鸣器需要根据推荐安装孔位的尺寸进行开孔安装,孔位尺寸请参考如下链接: https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/digitalcatalog.html?page_num=1251
旋钮KNBMX12是否可以追加工MC顶丝孔?
此系列不能做-MC的追加工,只有KNBS和KNBSX系列可以追加工顶丝孔
NKRR8是一个圆孔怎么安装?
圆孔的旋钮是为了方便客户买回去后,自由选择安装方式,可以只用插接,也可以自助钻孔,固定方式不唯一。
旋转滑台RMWG75G-N这款是带控制器的对么?
此款自动旋转滑台是不带驱动器的,需要另外单独购买,匹配的驱动器型号是MSDR24-MS。
小型继电器NXJ-5V-2Z1D配对的底座型号是什么?
小型继电器NXJ-5V-2Z1D可以配合的插座型号有:RS-NXJ-2Z/C1;RS-NXJ-2Z/C2 ;RS-NXJ-2Z/C3,但此三款插座在米思米均已停售。
资料下载
时序图绘制与Tact Time计算
时序图绘制与Tact Time计算 每个产品需要多少秒来生产?绘制时序图并求出设备的节拍时间(Tact Time)。本书详细解释了绘制时序图的意义和如何阅读时序图。
使用传感器实现自动运转
使用传感器实现自动运转 利用电机实现机构的自动或半自动运转时,传感器是必要的存在。本书主要介绍在各种传感器中,用于走行部的传感器类型、设置方法以及配线注意事项。
装置运转模式变更时的注意点
装置运转模式变更时的注意点 本书主要介绍变更伺服电机驱动单元的运行模式时有哪些注意点。如何在不改造装置的前提下缩短节拍时间?一起来思考下有效负载扭矩的计算方法吧。
技术文章
定时器的种类、各部位名称
日历定时器这种装置可进行时间与星期的设定,并对机械设备进行ON/OFF控制。数字式定时器可在1周内每天的不同时间进行ON-OFF控制。模拟式定时器· 操作简单、易于使用,能够一目了然地确认星期设定以及时间设定。· 时间设定ON/OFF。 红色ON时间 白色OFF时间 可按照星期几分别设定ON/OFF时间。各部分名称要点如下!·   请确认是数字式还是机械式。·   请确认操作电压(V)。·   请确认ON-OFF设定次数。·   请确认最小设定时间。·   请确认是表面安装型还是面板安装型。
2023.04.26 11:18:53 1445
指示灯的种类与优点
·         旋转灯·         小型旋转灯 ·         LED多层信号灯旋转灯通过强闪光旋转提醒周边注意。优点·   除了在工厂内通报各种自动设备和控制面板等的异常状况外,还广泛应用于标牌的醒目标示、车辆进出停车场时提醒注意等各种用途。小型旋转灯 优点·   这是广泛应用于各种用途的小型旋转灯。·   使用耐振动的汽车用灯珠。具备长寿命、高耐久性的优点。要点如下! ·     请确认额定电压(DC24V、AC100V等)。·     请确认尺寸。·     请确认颜色(红、黄、绿、蓝等)。·     请确认光源(白炽灯泡、卤素灯泡、LED)。·     请根据用途(工厂设备、车辆、便携型)相应选型。LED多层信号灯利用多种不同颜色显示机械的运行状况等。优点·   这是用于显示机床和半导体制造设备等各种自动设备运行状态的信号灯。·   绿色表示运行中、红色表示异常等。多层信号灯的种类LED多层信号灯具有双反射结构,能够高效率地反射光线,以较少的LED数量确保省电以及高视认性。一触式组装LED多层信号灯无需组装工具,可一触式完成组装的多层信号灯。LED墙挂装式多层信号灯这款LED壁挂式多层信号灯可垂直或水平安装在墙上,并可与设备集成。LED超薄多层信号灯主体由树脂制成,不易生锈且能够长久保持美观。要点如下! ·     请确认额定电压(DC24V、AC100V等)。·     请确认尺寸(φ25mm、30mm、40mm等)。·     请确认层数(1层、2层、3~5层)。·     请确认颜色排列(从上到下依次为红、黄、绿、蓝等)。·     请确认安装方法(球头安装、直接安装、壁挂安装等)。
2023.04.27 16:10:32 1140
多层信号灯(信号塔)接线方法
虽然多层信号灯是按照颜色区分接线,但不看说明书的情况下很难区分接线。因此,在本期中将与接线图一起介绍常规的多层信号灯(信号塔)的接线方法。亮灯时的接线方法当LED组件亮灯是由PLC的集电极开路输出控制时,对于NPN型晶体管是将用于控制亮灯的公用线连接到PLC的负COM端子(PNP型晶体管是连接到正 COM端子)。请注意,电源极性会根据是连接NPN型晶体管还是连接PNP型晶体管而改变。另外,AC100V/AC220V或AC90V~AC240V类型不支持使用PNP型晶体管进行控制。NPN型晶体管图1.NPN晶体管集电极开路输出接线(漏型)PNP型晶体管图2.PNP型晶体管集电极开路输出接线(源型)闪烁时的接线方法用PLC的集电极开路输出控制LED组件的闪烁时,闪烁的公用线应独立于控制亮灯、蜂鸣器的COM,而是单独连接到一个独立的COM端子。可使用继电器等。如果将用于控制闪烁的公用线连接到用于控制照明和蜂鸣器的COM端子(NPN型晶体管为负COM端子,PNP型晶体管为正COM端子),虽然LED会亮灯,但并不会出现故障报警。图3.错误接线*1图4.正确接线*1注释*1图3图4中的“电源线”也用作用于控制亮灯的公用线和用于控制蜂鸣器的公用线。此外,在AC100V/AC220V或AC90V~AC240V类型的情况下,被标注为“亮灯用公用线”。推荐商品多层信号灯多层信号灯 ST56MEL系列 可莱特(Q-LIGHT)[关联类别Ø  多层信号灯 
2022.09.13 10:11:00 2981