欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:14AMPAS-10和DT16BS-10 两种食品级配合的管道接头的耐压值是多少?

提问时间:2026-10-20

2841 浏览

全部回答(1个)

公称尺寸1英寸的,是4.5MPa,4.5MPa仅限于此接头本身,如果是一个回路里使用,需要按照耐压最小的那个元件的压力来选。

发表时间: 2026-10-20

有用

猜你想搜