欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:自动滑台型号ZLMB68-N,如下问题: 1.此滑台电机与台面的传动方式是什么,相关传动零件有哪些种类,这些传动零件的大致材质类别和表面处理有哪些,使用工况的合适与否(轻度耐腐蚀需求)。 2.目录P1718,对应电缆线是否有 长度 20M的 ,如果没有,是否可以自己切断并加长此线缆。 3.目录P1718 ,时序图,产品的机械挡块的运动方式、方向和精度是怎样的,初始位置在哪里,如何判断和归位。

提问时间:2026-10-20

11974 浏览

全部回答(1个)

1,马达,电缆,端子等都不耐腐蚀,不能用于腐蚀场合。 2,没有。不能加长至20m,有丢步,信号干扰等问题。 3,机械挡块固定在滑台侧面,随滑台上下移动,讨论挡块的精度不合适,看滑台所能保证的精度即可;初始位置可否理解为原点位置?该滑台行程8mm,原点位置在下极限往上4mm处,简单点看目录2D图所示位置即原点位置。编写原点复位程序,执行复位即可。 补充:该滑台用的传感器是欧姆龙微型光传感器,NPN开路集电极输出,遮光非导通,入光导通。了解掌握这个传感器就肯定没问题。

发表时间: 2026-10-20

有用

猜你想搜